Nexperias Transformatortreiber verbessern Effizienz und Leistung in Industrie- und Automobilanwendungen

Nexperias Transformatortreiber verbessern Effizienz und Leistung in Industrie- und Automobilanwendungen

September 19, 2024

Nijmegen -- Push-Pull-Treiber ermöglichen eine Ausgangsleistung von 6 W bei einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % in einem kleinen SOT-Gehäuse

Nexperia hat heute die neuen Bausteine NXF6501-Q100, NXF6505A-Q100 und NXF6505B-Q100 vorgestellt. Hierbei handelt es sich um nach Standard AEC-Q100 qualifizierte Push-Pull-Transformatortreiber. Sie ermöglichen die Entwicklung kompakter, rausch- und EMI-armer isolierter Stromversorgungen für zahlreiche Automobilanwendungen, wie etwa Traktionsumrichter, Motorsteuerungen, DC/DC-Wandler, Batteriemanagementsysteme und On-Board-Ladegeräte in Elektrofahrzeugen (EV). Die Transformatortreiber eignen sich außerdem für den Einsatz in industriellen Applikationen wie Telekommunikation, medizinischen Anwendungen, Mess- und Industrieautomation, Solarwechselrichtern, Energiezählern und speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS).

Die Bausteine der Serie NXF650x(A/B)-Q100 können Low-Profile-Transformatoren mit Mittelanzapfung in einem Spannungsversorgungsbereich von 2,25 V bis 5,5 V mit hohem Ausgangsstrom (1,2 A bei 5 V) und hohem Wirkungsgrad (bis zu 90 %) steuern. Designs mit besonders kleinem Formfaktor ermöglicht ein integrierter Oszillator (440 kHz bei NXF6501 und NXF6505B), 160 kHz bei NXF6505A) und eine Gate-Treiberschaltung, die komplementäre Ausgangssignale zur Ansteuerung interner massebezogener N-Kanal-Leistungsschalter erzeugt. Alternativ können externe Taktsignale an NXF6505A und NXF6505B angelegt werden, um eine präzise Steuerung der Schaltharmonischen zu ermöglichen. Dies kann auch in Anwendungen erfolgen, in denen die Bausteine neben mehreren Transformatortreibern in Betrieb sind. Darüber hinaus verwendet die Serie NXF6505x(A/B)-Q100 eine Slew-Rate-Steuerung und SSC-Taktsignale (Spread Spectrum Clocking), was extrem niedrige Rauschwerte und elektromagnetische Interferenzen (EMI) gewährleistet.

 

Zudem verfügt die Serie NXF650x(A/B)-Q100 über umfassende interne Schutzfunktionen. Dazu gehören Überstromschutz (1,7 A) mit Hiccup-Modus, Unterspannungs-Lockout, Thermosicherung und „Break-before-make“-Schaltung, welche für einen sicheren Betrieb sorgen. Die Transformatortreiber verfügen außerdem über eine Soft-Start-Funktion (~5 ms), die hohe Einschaltströme mit Hochleistungskondensatoren unterbindet. Schließlich sind die Bausteine mit ausfallsicheren Eingängen ausgestattet, die eine Rückspeisung in das lokale Stromnetz verhindern und die Steuerung der Einschaltreihenfolge (Power Sequencing) überflüssig machen.

 

Diese Bausteine sind in kompakten Industriestandard-Gehäusen wie dem 5-Pin-Gehäuse SOT8098 (TSOT5) und dem 6-Pin-Gehäuse SOT8061 (TSOT6) erhältlich und können bei Temperaturen zwischen -55 °C und 125 °C sicher betrieben werden. Weitere Informationen zum Portfolio an Transformatortreibern von Nexperia finden Sie auf https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/isolation/transformer-driver.

Über Nexperia

Nexperia ist ein globales Halbleiterunternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden, über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten und einer langjährigen europäischen Geschichte. Als führender Experte in der Entwicklung und Produktion vonessentiellen Halbleitern ermöglichen die Komponenten von Nexperia die Basisfunktionen von praktisch jedem elektronischen Design auf der Welt. Diese finden sich in der Automobil- und Industrieelektronik aber auch in Mobil- und Verbraucheranwendungen.


Mit über 100 Milliarden ausgelieferten Produkten pro Jahr bedient das Unternehmen einen weltweiten Kundenstamm. Diese Produkte gelten als Maßstab für Effizienz hinsichtlich Herstellung, Größe, Stromverbrauch und Leistung. Das Bekenntnis von Nexperia zu Innovation, Effizienz, Nachhaltigkeit und strengen Industrieanforderungen zeigt sich in seinem umfangreichen IP-Portfolio, sowie der wachsenden Produktpalette und seiner Zertifizierung nach den Normen IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001.

 

Pressekontakt:

 

Nexperia

Anne Proch

Tel: +49 160 916 884 18

E-Mail: anne.proch@nexperia.com

 

Publitek

Megan King

Tel: +44 7855060775

E-Mail: megan.king@publitek.com