Nexperia in the Spotlight at football match N.E.C. – AZ

Nexperia in the Spotlight at football match N.E.C. – AZ

March 29, 2025

Nijmegen -- Nexperia, chipfabrikant met hoofdkantoor in Nijmegen, is de hoofd partner van voetbalclub N.E.C. uit Nijmegen. Vandaag staat Nexperia in de schijnwerpers tijdens de N.E.C.-AZ wedstrijd in het Goffertstadion.

Deze gelegenheid is een uitgelezen kans om meer inzicht te geven in Nexperia en de impact die zijn producten hebben op de technologie om ons heen – of het nu gaat om de auto's die we rijden, de telefoons en tablets die we gebruiken, of zelfs in de sport via LED-boarding en tv-schermen. Nexperia-chips maken vrijwel elk elektronisch apparaat mogelijk en zijn er trots op deel uit te maken van de technologie die N.E.C. ondersteunt.

Om technologische innovatie te vieren, koos Nexperia ervoor om het belang van technologie op een unieke manier te benadrukken door een robothond en een humanoid robot de bal aan het begin van de wedstrijd te laten afleveren. Deze robots symboliseren de ongelooflijke vooruitgang die mogelijk is gemaakt door chips, de basis van alle moderne technologie. Zonder chips zou innovatie simpelweg niet kunnen bestaan.

Tijdens de N.E.C. – AZ-wedstrijd en rondom het Goffertstadion kunnen bezoekers ook leuke feitjes over chips ontdekken, waarmee het belang ervan in het aandrijven van onze wereld wordt benadrukt. Nexperia, een wereldwijd chipbedrijf met roots afkomstig van NXP en Philips, blijft innoveren.

Nexperia is trots op haar roots in regio – zowel op als buiten het veld! Daarnaast is Nexperia ook de hoofdpartner van de Vierdaagsefeesten, het grootste evenement in Nederland dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Deze feesten, die nauw verbonden zijn met de legendarische Vierdaagse wandeltocht. Nexperia is trots om dit unieke evenement te ondersteunen en bij te dragen aan een onvergetelijke ervaring voor iedereen die Nijmegen bezoekt.