Nexperia und KYOCERA AVX Components Salzburg vereinbaren Partnerschaft für Galliumnitrid Leistungsmodule für die Automobilindustrie

Nexperia und KYOCERA AVX Components Salzburg vereinbaren Partnerschaft für Galliumnitrid Leistungsmodule für die Automobilindustrie

May 19, 2022

Nijmegen -- Bewährte GaN-Technologie mit innovativem Gehäuse-Know-how kombiniert

Nexperia, der Experte für Halbleiterbauelemente, gibt die Partnerschaft mit KYOCERA AVX Components (Salzburg) GmbH, einem führenden internationalen Anbieter von innovativen elektronischen Komponenten für die Automobilindustrie, im Bereich der Galliumnitrid (GaN) Leistungsmodule bekannt. Diese Partnerschaftsvereinbarung ist der nächste Schritt in der langjährigen engen Beziehung zwischen beiden Unternehmen und konzentriert sich auf Leistungskomponenten mit dem Ziel, gemeinsam GaN-Anwendungen für Elektrofahrzeuge (EV) zu entwickeln.

Mit der zunehmenden Elektrifizierung von Autos steigt auch der Bedarf an Leistungshalbleitern, die eine effiziente Leistungsumwandlung bei immer höheren Leistungsdichten ermöglichen. Hochspannungs-GaN-FETs können in Kombination mit innovativen Gehäusetechnologien die Anforderungen an einen besseren Wirkungsgrad, eine höhere Leistungsdichte und geringere Systemkosten erfüllen. GaN-Power-Devices bieten zudem auch die Zuverlässigkeit, Robustheit und Herstellbarkeit einer Mainstream-Technologie, die eine breite Palette von Anwendungen in verschiedenen Marktsegmenten bedient. Die GaN-Bauelemente von Nexperia werden in den eigenen Werken mit fortschrittlicher Produktionstechnik hergestellt, die nachweislich die höchsten Zuverlässigkeitsanforderungen für Bauelemente mit AEC-Q101-Zertifizierung erfüllen.

Thomas Rinschede, Deputy Vice President Sensing and Control Division bei KYOCERA AVX Components (Salzburg) GmbH, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere erfolgreiche und langjährige Beziehung endlich in eine feste Partnerschaft umwandeln können. Damit stärken wir die Strategie von KYOCERA AVX, hochwertige Module für den Automobilmarkt zu liefern. Nexperia ist ein vertrauter und zuverlässiger Partner, der hochleistungsfähige GaN Produkte liefert und eine ausgezeichnete Bilanz bei der Herstellung von Bauteilen für den Automobilmarkt vorweisen kann."

Carlos Castro, Vice President und General Manager GaN Nexperia, kommentiert: „GaN-Bauelemente bringen viele Vorteile für EV-Anwendungen, darunter eine höhere Leistungsdichte, eine verbesserte Effizienz und niedrigere Gesamtsystemkosten. Um ihre Vorteile, insbesondere bei Hochleistungssystemen, voll ausschöpfen zu können, ist jedoch eine optimierte Gehäusetechnologie erforderlich. Nexperia weiß um das fortschrittliche Technologieangebot und die führende Position von KYOCERA AVX in der Automobilindustrie. Wir sind davon überzeugt, dass diese gemeinsame Zusammenarbeit bei der Entwicklung von GaN-Powermodulen für Kraftfahrzeuge es beiden Unternehmen ermöglichen wird, unseren Kunden überlegene Lösungen für E-Fahrzeuge zu liefern."

Weitere Informationen zu Nexperia GaN FETs finden Sie hier: www.nexperia.com/gan-fets

About Nexperia

Nexperia ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Serienproduktion von Halbleiterbauelementen, die weltweit in jeder Elektronik benötigt werden. Zum umfassenden Portfolio des Unternehmens gehören Dioden, Bipolar-Transistoren, ESD-Schutzbausteine, MOSFETs, GaN-FETs sowie Analog- und Logik-ICs. Das im niederländischen Nijmegen ansässige Unternehmen Nexperia liefert mehr als 100 Milliarden Produkte im Jahr aus, die die strengen Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen. Diese Produkte setzen bei Prozess, Größe, und Leistungsfähigkeit immer wieder neue Maßstäbe – und das bei branchenführend kompakten Packages mit geringem Energie- und Platzbedarf. Mit jahrzehntelanger Erfahrung als Zulieferer weltweit führender Unternehmen beschäftigt Nexperia über 14.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA. Das Tochterunternehmen der Wingtech Technology Co., Ltd. (600745.SS) verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert.

Weitere Presseinformationen über:

Nexperia

Petra Beekmans, Head of Communications & Branding

Telefon: +31 6 137 111 41

Email: petra.beekmans@nexperia.com

 

Judith Schröter

Telefon: +49 170 8586403

Email: judith.schroeter@nexperia.com

Publitek

Björn Oberhössel

Telefon: +49 4181 968098-30

Email: bjoern.oberhoessel@publitek.com