넥스페리아, 미쓰비시 전기와 실리콘 카바이드 MOSFET 분야 전략적 파트너쉽 체결
November 13, 2023네덜란드 나인메겐 -- - 양사간 협력으로 실리콘 카바이드 기술 향상 기대돼 -

핵심 반도체 전문업체인 Nexperia가 오늘 미쓰비시 전기와 전략적 파트너십을 체결해 실리콘 카바이드(SiC) MOSFET을 공동 개발한다고 발표했다.
이 협력을 통해 반도체 분야에서 각각의 전문성을 가진 양사는 실리콘 카바이드 와이드 밴드갭 반도체의 에너지 효율성과 성능을 한 단계 끌어올리게 된다. 양사는 이를 통해 고효율 전력 반도체의 급증하는 수요에 대응할 것으로 보인다.
미쓰비시 전기의 전력 반도체 제품군은 고객사들이 자동차, 가전 제품, 산업용 장비 및 트랙션 모터 등 다양한 부문에서 에너지를 상당히 절감하도록 해준다. 고신뢰도, 고성능 실리콘 카바이드 모듈 업계의 리더로 입증된 명성을 가잔 미쓰비시 전기의 제품들은 타의 추종을 불허하는 효율성, 안전성 및 신뢰성으로 유명한 일본의 신칸센 고속 열차에 채용되고 있다.
넥스페리아는 부품 개발, 생산 및 적격성 평가 분야에서 수십 년의 경험을 보유한 회사이다. 기본 상용 애플리케이션을 위한 실리콘 반도체의 대량 공급업체로서 신뢰할만한 명성을 쌓아온 넥스페리아는 고효율 및 신뢰성 전력 반도체의 급증하는 수요를 충족하도록 설계된 고품질 와이드 밴드갭 소자들을 제공하고 있다. 유럽에 본거지를 두고 자동차 및 산업에서 모바일 및 소비 가전에 이르기까지 다양한 영역의 글로벌 고객사를 확보한 넥스페리아는 특히 개별 소자 패키징 분야에서 탁월한 전문성을 확보한 선도회사이다.
넥스페리아의 바이폴라 소자 사업부 수석 부사장 겸 총괄 책임자인 마크 로엘로프젠(Mark Roeloffzen)은 "당사는 미쓰비시 전기와 상호 이익이 되는 전략적 파트너십을 통해 실리콘 카바이드 기술 분야에서 새로운 진전을 이루게 되었다”며 “기술적으로 입증된 실리콘 카바이드 소자 및 모듈 공급업체로서의 탄탄한 실적을 보유한 미쓰비시 전기와 이 분야 개별 소자 및 패키징 기술의 고품질 표준 및 전문성을 가진 넥스페리아는 상호 협력을 통해 긍정적인 시너지 효과를 창출해 대고객 서비스를 확대해 산업용, 자동차 및 소비자 제품 시장에서 더욱 고 에너지 효율 제품을 제공할것”이라고 소감을 피력했다.
한편 미쓰비시 전기의 반도체 및 소자 부문 그룹 사장 겸 임원인 마사요시 타케미 (Masayoshi Takemi) 박사는 "넥스페리아는 고품질 이산 반도체 분야에서 입증된 기술을 보유한 업계 선두 기업이다. 양사의 탁월한 반도체 기술을 활용한 공동 개발 파트너십에 합의하게 되어 기쁘다"고 언급했다
넥스페리아에 대한 상세 정보는 www.nexperia.com에 있다.
넥스페리아 소개
네덜란드에 본사를 둔 넥스페리아는 풍부한 유럽 역사를 가진 글로벌 반도체 회사로서 유럽, 아시아 및 미국 전역에 걸쳐 15,000명 이상의 직원을 두고 있다. 필수 반도체 개발 및 생산 분야의 선도적인 전문가인 넥스페리아의 제품들은 자동차 및 산업용에서 모바일 및 소비자 가전 제품에 이르기까지 전 세계 거의 모든 전자 설계의 기본 기능을 가능하게 한다.
넥스페리아는 연간 1,000억 개 이상의 반도체를 글로벌 고객들에게 선적하는 서비스를 제공한다. 이 제품들은 프로세스, 크기, 전력 및 성능에서 좋은 효율을 가진 벤치마크로 인정받고 있다. 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오, 계속되는 제품군 확장들을 통해 혁신, 효율성, 지속 가능성 및 엄격한 산업 요구 사항을 준수하며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 ISO 45001 표준 인증을 획득했다.
미쓰비시 전기 소개
미쓰비시 전기(도쿄: 6503)는 100년 이상 고신뢰도의 고품질 제품을 제공해 온 경험을 바탕으로 정보 처리 및 통신분야를 비롯해 우주 개발, 위성 통신, 가전 제품, 산업 기술, 에너지, 운송, 건축 장비에 사용되는 전기 및 전자 장비의 제조, 마케팅 및 판매 분야에서 세계적으로 인정받고 있는 기업이다.
미쓰비시 전기는"Changes for the Better"라는 정신에 따라 기술로 사회를 풍요롭게 한다. 미쓰비시 전기는 2023년 3월 31일에 종료된 회계연도에 5조 0,036억 엔(미화 373억 달러*)의 매출을 기록했다. 미쓰비시 전기에 대한 상세 정보는 www.MitsubishiElectric.com에 있다.
* 미국 달러 금액은 2023년 3월 31일 도쿄 외환시장의 대략적인 환율인 ¥134=U.S.$1을 기준으로 엔화를 환산한 것이다.
상세 정보 문의