Nexperia erweitert sein Portfolio an Leistungshalbleitern um Ideale Dioden für Standard- und Automobil-Anwendungen
August 26, 2024Nijmegen -- Ideale Dioden im Niederspannungsbereich reduzieren Leistungsverluste um ein Vielfaches
Nexperia hat die Aufnahme von zwei neuen idealen Dioden ICs in sein ständig wachsendes Portfolio von Leistungshalbleitern angekündigt. Der NID5100 ist für Standardanwendungen in der Industrie und im Verbraucherbereich geeignet, während NID5100-Q100 für den Einsatz in Automobilanwendungen qualifiziert ist. Ideale Dioden sind MOSFET-basierte Bausteine, die einen viel geringeren Abfall der Durchlassspannung als herkömmliche Dioden aufweisen und sich daher als perfekter Ersatz für Standarddioden in Systemen eignen, bei denen der Wirkungsgrad von größter Bedeutung ist.

Die idealen Dioden NID5100 und NID5100-Q100 sind in kleinen TSSP6/SOT363-2 leaded-Kunststoffgehäusen mit Abmessungen von nur 2,1 mm x 1,25 mm x 0,95 mm erhältlich. Zu Anwendungen, die von der hervorragenden elektrischen Leistung der idealen Dioden profitieren können, gehören intelligente Stromzähler (Smart-Meter), Brandschutz- oder Sicherheitssensoren, batteriebetriebene Wearables und Telematik-Einheiten in der Automobilbranche.
Die NID5100 ist eine ideale Diode auf PMOS-Basis, bei der die Gate-Spannung eines internen MOSFETs die Spannung von „Anode“ zu „Kathode“ so regelt, dass diese acht- bis zehnmal niedriger ist als der Abfall der Durchlassspannung von Schottky-Dioden ähnlicher Leistung. Neben dem geringen Abfall der Durchlassspannung trägt die MOSFET-basierte ideale Diode auch dazu bei, den DC-Leckstrom in Sperrrichtung gegenüber einer typischen Schottky-Diode um das bis zu 100-Fache zu reduzieren.
Anders als ideale Dioden von Wettbewerbern, unterstützt NID5100 die ODER-Verknüpfung mehrerer Stromversorgungen unter Beibehaltung des Verpolungsschutzes und bietet eine ultraschnelle Reaktionszeit für eine reibungslose Leistungsübertragung. Die idealen Dioden von Nexperia bieten weitere Vorteile wie eine Vorwärts-Regelspannung von 31 mV (typ.), die Fähigkeit, Durchlassströme von bis zu 1,5 A zu handhaben, und einen automatischen Übergang zwischen ODER-geschalteten Stromversorgungen. Sie arbeitet in einem Spannungsbereich von 1,2 V bis 5,5 V und hat eine beeindruckend niedrige Stromaufnahme, mit einem 3,3 V VIN Abschaltstrom von nur 170 nA und einem Ruhestrom von 240 nA. Die Diode verfügt weiterhin über einen Verpolungsschutz mit einer absoluten maximalen Nennspannung von -6 V und eine Ausgangsstatusanzeige (ST). Dies macht sie zu einer robusten und effizienten Wahl für Energiemanagement-Anwendungen.
Weitere Informationen zu den idealen Dioden von Nexperia finden Sie unter http://www.nexperia.com/ideal_diode
Über Nexperia
Nexperia ist ein globales Halbleiterunternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden, über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten und einer langjährigen europäischen Geschichte. Als führender Experte in der Entwicklung und Produktion von essentiellen Halbleitern ermöglichen die Komponenten von Nexperia die Basisfunktionen von praktisch jedem elektronischen Design auf der Welt. Diese finden sich in der Automobil- und Industrieelektronik aber auch in Mobil- und Verbraucheranwendungen.
Mit über 100 Milliarden ausgelieferten Produkten pro Jahr bedient das Unternehmen einen weltweiten Kundenstamm. Diese Produkte gelten als Maßstab für Effizienz hinsichtlich Herstellung, Größe, Stromverbrauch und Leistung. Das Bekenntnis von Nexperia zu Innovation, Effizienz, Nachhaltigkeit und strengen Industrieanforderungen zeigt sich in seinem umfangreichen IP-Portfolio, sowie der wachsenden Produktpalette und seiner Zertifizierung nach den Normen IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001.
Pressekontakt:
Nexperia
Anne Proch
Tel: +49 160 916 884 18
E-Mail: anne.proch@nexperia.com
Publitek
Megan King
Tel: +44 7855060775
E-Mail: megan.king@publitek.com