Nexperia stellt die branchenweit kleinsten DFN-MOSFETs vor

Nexperia stellt die branchenweit kleinsten DFN-MOSFETs vor

July 06, 2022

Nijmegen -- Das DFN0603-Gehäuse bietet eine erhöhte Leistungsdichte und einen reduzierten Platzbedarf

Nexperia, der Experte für Halbleiterbauelemente, stellt mit der 20 V & 30 V-Serie DFN0603 neue MOSFETs im branchenweit kleinsten DFN-Gehäuse vor. Nexperia bietet bereits ESD-Schutzbausteine in diesem Gehäuse an, hat es aber nun als erster Hersteller geschafft, darin auch MOSFETs zu integrieren.

Wearables und Hearables der nächsten Generation nutzen immer anspruchsvollere Anwendungen auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML), was Entwickler vor mehrere Herausforderungen stellt. Zum einen wird der verfügbare Platz auf der Leiterplatte mit der steigenden Komplexität der Funktionen immer knapper, zum anderen stellt sich die Wärmeableitung bei steigendem Stromverbrauch schwierig dar.

Nexperia hat seine jahrzehntelange Erfahrung als Branchenführer in der Fertigung diskreter Bauelemente genutzt, um diese neue Serie sehr kleiner MOSFETs zu entwickeln, welche beide Anforderungen erfolgreich bedient. Das sehr flache DFN0603-Gehäuse misst nur 0,63 mm x 0,33 mm x 0,25 mm und benötigt 13% weniger Platz als MOSFETs im nächstkleineren Gehäuse (DFN0604). Die Entwickler erreichten diese Größenreduzierung zudem ohne Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit. Der RDS(on) dieser MOSFETs wurde um 74% reduziert, was den Wirkungsgrad verbessert und es Entwicklern von tragbaren Geräten ermöglicht, eine noch höhere Leistungsdichte zu erzielen.

Diese neue Reihe von sehr kleiner DFN0603 MOSFETs umfasst:

  • PMX100UN 20 V, N-Kanal Trench-MOSFET
  • PMX100UNE 20 V, N-Kanal Trench-MOSFET mit 2 kV ESD-Schutz (HBM)
  • PMX300UNE 30 V, N-Kanal Trench-MOSFET
  • PMX400UP 20 V, P-Kanal Trench-MOSFET

Nexperia plant, im Laufe des Jahres 2022 zwei weitere MOSFETs in diese Serie aufzunehmen.

Muster sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen, einschließlich Produktspezifikationen und Datenblätter, finden sich unter https://nexperia.com/DFN0603-MOSFETs.

Über Nexperia

Nexperia ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Serienproduktion von Halbleiterbauelementen, die weltweit in jeder Elektronik benötigt werden. Zum umfassenden Portfolio des Unternehmens gehören Dioden, Bipolar-Transistoren, ESD-Schutzbausteine, MOSFETs, GaN-FETs sowie Analog- und Logik-ICs. Das im niederländischen Nijmegen ansässige Unternehmen Nexperia liefert mehr als 100 Milliarden Produkte im Jahr aus, die die strengen Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen. Diese Produkte setzen bei Prozess, Größe, und Leistungsfähigkeit immer wieder neue Maßstäbe – und das bei branchenführend kompakten Packages mit geringem Energie- und Platzbedarf. Mit jahrzehntelanger Erfahrung als Zulieferer weltweit führender Unternehmen beschäftigt Nexperia über 14.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA. Das Tochterunternehmen der Wingtech Technology Co., Ltd. (600745.SS) verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert.

Weitere Presseinformationen über:

Nexperia

Petra Beekmans, Head of Communications & Branding

Telefon: +31 6 137 111 41

Email: petra.beekmans@nexperia.com

 

Judith Schröter

Telefon: +49 170 8586403 

Email: judith.schroeter@nexperia.com 

 

Publitek

Natalia Selezneva

Telefon: +49 4181 968098-16

Email: natalia.selezneva@publitek.com