Nexperia und KOSTAL schließen strategische Partnerschaft zur Weiterentwicklung von WBG-Automotive-Bauteilen
November 05, 2024Nijmegen -- Kooperation setzt Fokus auf Siliziumkarbid-MOSFETs in QDPAK für effiziente Onboard-Ladegeräte
Nexperia gibt heute eine strategische Partnerschaft mit KOSTAL, einem führenden Automobilzulieferer, bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Nexperia Bauelemente mit breiter Bandlücke (WBG) entwickeln, herstellen und liefern, welche von Kostal integriert und validiert werden. Nexperia kann so WBG-Bauteile produzieren, die noch präziser den anspruchsvollen Anforderungen von Automobilanwendungen entsprechen. Die Zusammenarbeit konzentriert sich zunächst auf die Entwicklung von SiC-MOSFETs im topside-gekühlten (TSC) QDPAK-Gehäuse für Onboard-Ladegeräte (OBC) in Elektrofahrzeugen (EV).

Mit über einem Jahrhundert Erfahrung spielt KOSTAL Automobil Elektrik eine zentrale Rolle in der globalen Automobilindustrie. In jedem zweiten Auto weltweit sind Produkte von KOSTAL verbaut, darunter mehr als 4,5 Millionen Onboard-Ladegeräte, die zur Weiterentwicklung der Elektromobilität beitragen. Damit zählt KOSTAL zu den 100 weltweit führenden Automobilzulieferern, wobei das Unternehmen für seine innovativen, zuverlässigen und kostenoptimierten Lösungen bekannt ist. Die langjährigen Partnerschaften mit Kunden und Mitarbeitern belegen, wie wichtig KOSTAL Qualität und Zusammenarbeit sind.
„Nexperia ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger Lieferant von Siliziumkomponenten für KOSTAL und freut sich über den Abschluss dieser strategischen Partnerschaft, die nun auch auf Wide-Bandgap-Bauelemente ausgeweitet wird“, so Katrin Feurle, Senior Director und Head of SiC Discretes & Modules. „KOSTAL wird uns bei der Validierung unserer Bauelemente in seinen Ladeanwendungen unterstützen und uns so die Art von wertvollen praxisbezogenen Daten liefern, die es uns ermöglichen, unsere Produkte stetig zu verbessern.“
„KOSTAL erweitert sein strategisches SiC-Lieferportfolio, um unseren Wachstumskurs bis 2030 mit einem besonderen Schwerpunkt auf E-Mobilitätsanwendungen für On- und Offroad-Anwendungen zu stärken“, erklärte Dr. Georg Mohr, Executive VP Purchasing & Supply Chain der KOSTAL-Gruppe. „Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft, die unsere langjährige Kunden-Lieferanten-Beziehung stärkt, wird KOSTAL die Expertise von Nexperia im Bereich der Wide-Bandgap-Technologie voll ausschöpfen, insbesondere die SiC-MOSFETs, die unserer Überzeugung nach zu den besten auf dem Markt gehören. Durch den Austausch unserer Erkenntnisse aus realen EV-Ladeanwendungen möchten wir zur Entwicklung noch besser optimierter und bedarfsgerechterer SiC-Bauteile beitragen, die den spezifischen Anforderungen unserer Ladelösungen der nächsten Generation Rechnung gerecht werden.“
Über KOSTAL
Als internationales Familienunternehmen mit Hauptsitz in Lüdenscheid, Deutschland, betreibt KOSTAL in allen Geschäftsbereichen 57 Standorte in 22 Ländern verteilt über 5 Kontinente. Im Jahr 2023 erwirtschafteten 19.900 Mitarbeiter einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro, wovon 3,2 Milliarden Euro oder 87 % auf KOSTAL Automobil Elektrik entfielen. Damit ist dies der größte von vier Geschäftsbereichen der KOSTAL-Gruppe.
KOSTAL Automobil Elektrik entwickelt gemeinsam mit OEMs innovative Produkte, um die Zukunft der Automobilindustrie zu prägen. Der Erfolg dieser Zusammenarbeit spiegelt sich in der Position von KOSTAL als Weltmarktführer bei bedeutenden und komplexen Produkten wie beispielsweise Lenksäulen sowie Shift-by-Wire-Modulen und Türsteuergeräten mit einem Marktanteil von >30 % wider.
Mit über 4,5 Millionen Onboard-Ladegeräten im Einsatz ist KOSTAL federführend im Bereich Elektromobilität.
Über Nexperia
Nexperia ist ein globales Halbleiterunternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden, über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten und einer langjährigen europäischen Geschichte. Als führender Experte in der Entwicklung und Produktion von essentiellen Halbleitern ermöglichen die Komponenten von Nexperia die Basisfunktionen von praktisch jedem elektronischen Design auf der Welt. Diese finden sich in der Automobil- und Industrieelektronik aber auch in Mobil- und Verbraucheranwendungen.
Mit über 100 Milliarden ausgelieferten Produkten pro Jahr bedient das Unternehmen einen weltweiten Kundenstamm. Diese Produkte gelten als Maßstab für Effizienz hinsichtlich Herstellung, Größe, Stromverbrauch und Leistung. Das Bekenntnis von Nexperia zu Innovation, Effizienz, Nachhaltigkeit und strengen Industrieanforderungen zeigt sich in seinem umfangreichen IP-Portfolio sowie der wachsenden Produktpalette und seiner Zertifizierung nach den Normen IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001.
Pressekontakt:
Nexperia
Anne Proch
Tel: +49 160 916 884 18
E-Mail: anne.proch@nexperia.com
Leopold Kostal GmbH & Co. KG
Georg Exler
Tel: +49 2351 16 2366
E-Mail: g.exler@kostal.com
Publitek
Megan King
Tel: +44 7855060775
E-Mail: megan.king@publitek.com