넥스페리아, 5년간의 지속적인 투자로 업계에서 확고한 위치를 확보
February 07, 2022나인메겐 -- - 지난 성과를 바탕으로 미래의 기회에 끊임없이 도전해 -
![](/.imaging/mte/nexperia/page-intro/dam/nexperia/About-new_final/News-and-Events/Press-release/press-releases/Nexperia-marks-five-years-as-an-independent-company-as-it-invests-in-the-future/PR-image-5-years.png/jcr:content/PR%20image%205%20years.png)
핵심 반도체 전문업체인 Nexperia는 오늘이 반도체 산업에 독립법인으로 진출한 지 5주년을 맞이한다고 발표했다. 이 기간 동안 넥스페리아 브랜드는 비교적 젊은 기업이었지만 수십 년 동안 반도체 제조 분야에서 쌓았던 단단한 실적을 바탕으로 반도체 시장에서 확고히 자리매김했다.
2017년 초부터 넥스페리아는 반도체 분야의 열정과 전문성을 결합해 업체들이 필요로 하는 혁신적인 제품을 제공함으로써 고객과 함께 성장을 시작했다. 이에 따라 넥스페리아는 5년간의 미래 지향적 사고, 성장, 시장 선도하는 제품들을 자축하며 뒤돌아보는 기회를 가졌다.
특히 이 기간 동안 업계에서 가장 광범위한 이산 소자, 전력 소자 및 로직 IC를 제공하면서도 가장 높은 자동차 표준을 일관되게 충족시키며 업계 최고의 역량을 키워온 것을 높이 평가한다고 밝혔다.
넥스페리아는 이렇게 지난 5년간의 업적을 자랑스럽게 여기면서도 자사와 고객 모두가 필요로 하는 혁신과 발전에 대한 헌신과 새로운 야망으로 미래 지향성을 계속할 것이다. 넥스페리아는 향후에도 선구적인 CEO와 미래 지향적인 리더를 포함한 세계적인 인적 자원을 바탕으로 새로이 부상하는 기회를 적시에 포착해 시장 점유율을 공격적으로 높이려는 목표를 하고 있다.
넥스페리아의 CEO 인 쉬에젱 장(Xuezheng Zhang)은 “당사는 생산시설, 유능한 인력확보에 엄청난 투자를 계속할 것이며, 12인치 웨이퍼로 혁신적인 제품을 출시할 것이다.이를 통해 넥스페리아는 2030년까지 100억 달러 이상의 매출로 필수 반도체 분야에서 세계적인 선두 주자로 도약하는 청사진을 그리고 있다”며 "당사가 제공하는 반도체 시장 부문에서 최고의 공급 업체가 되어 이러한 목표를 달성하겠다”는 의지를 피력했다.
넥스페리아의 이러한 지속적인 성장은 제품, 생산시설 뿐 아니라 무엇보다도 TeamNexperia의 기치를 가진 인적 구성원을 바탕으로 한다. 이를 위해 유럽과 아시아의 제조 시설에 막대한 투자를 하고 있으며, 계속 생산시설을 확대하는 중이다. 넥스페리아는 최근 말레이시아의 페낭과 중국의 상하이에 새로운 R&D 연구소를 개설했으며 곧 미국의 댈러스에도 새로운 연구소를 개설할 예정이다.
넥스페리아는 앞으로도 새로운 인재를 계속 영입해 이러한 성공 궤도에 힘을 불어넣을 계획이다. 넥스페리아의 투자 성공은 이미 첫 5년 동안 지속적인 매출 성장에 의해 입증된 바 있다.
오늘날 업계는 반도체 제조사들이 지속 가능한 공급을 통해 경쟁력 갖추기를 기대하고 있다. 넥스페리아는 벤치마크 품질 표준을 준수하는 일관된 대량 생산 실적을 통해 이러한 기대를 잘 충족시켜준다. 넥스페리아의 한 고객사는 "넥스페리아는 개발단계에서 고효율의 우수한 기술 지원 및 샘플을 제공하는 한편 대량 생산 시에 전문적인 공급망을 관리 및 동급 최강의 품질을 제공한다."고 언급했다.
오늘 첫번 째 5주년을 기념하는 이정표를 세운 넥스페리아는 이제 더 밝고 대담하며 야심찬 미래를 위한 출발을 다시 하게 되었다.
넥스페리아 소개
넥스페리아는 전 세계 모든 전자 설계에 필요한 필수 반도체 및 부품의 대량 생산 전문업체이다. 넥스페리아의 광범위한 포트폴리오에는 다이오드, 양극성 트랜지스터, ESD 보호 소자, MOSFET, 질화 갈륨(GaN) FET를 비롯해 아날로그 및 각종 로직 IC들이 포함된다. 네덜란드 나인메겐에 본사를 둔 넥스페리아는 매년 1,000억 개 이상의 제품을 공급하며 자동차 산업이 정한 엄격한 기준을 충족하고 있다. 이 제품들은 공정, 크기, 전력 및 성능 등 모든 면에서 효율성의 기준으로 인정받으며 특히 기기 설계에 귀중한 에너지와 공간을 절약해주는 업계 최고의 소형 패키지로 업계의 벤치마크가 되고 있다.
수십 년간의 경험을 바탕으로 전 세계 굴지의 기업들에 제품을 공급하는 넥스페리아는 각 지역별 고객 지원을 위해 아시아, 유럽, 미국 전역에 걸쳐 12,000명이 넘는 직원들을 고용하고 있다. 윙텍 테크놀로지의 자회사인 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유했으며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 OHSAS 18001 인증을 획득했다.
Nexperia: Efficiency wins.
상세 정보 문의
홍보대행사 하이터치 세미컴
김홍덕 실장
전화: 02 3473 6369
이메일: hordonkim@gmail.com