Interaktive Datenblätter von Nexperia machen die Analyse des MOSFET-Verhaltens zum Kinderspiel für Ingenieure

Interaktive Datenblätter von Nexperia machen die Analyse des MOSFET-Verhaltens zum Kinderspiel für Ingenieure

May 10, 2023

Nijmegen -- Manuelle Berechnung entfällt, Parameter reagieren dynamisch auf Benutzereingaben

Nexperia, Experte für essenzielle Halbleiter, setzt neue Maßstäbe mit der Veröffentlichung von interaktiven Datenblättern für Leistungs-MOSFETs, die Designingenieure unterstützen. Durch die Verwendung interaktiver Schieberegler in den Datenblättern können die Nutzer Spannung, Strom, Temperatur und andere Parameter für ihre Schaltungsanwendung manuell einstellen und beobachten, wie der Betriebspunkt eines Bauelements dynamisch auf diese Änderungen reagiert. 

Diese interaktiven Datenblätter bieten eine grafische Benutzeroberfläche für einen Schaltungssimulator, welchem die komplexen elektrothermischen Modelle von Nexperia zugrunde liegen, um den Arbeitspunkt eines Bauelements zu berechnen. Außerdem visualisieren sie sofort die Interaktion zwischen Parametern wie Gate-Spannung, Drain-Strom, RDS(on) und Temperatur. Der gemeinsame Einfluss dieser Parameter auf das Verhalten des Bauelements wird dann dynamisch in Tabellen oder Diagrammen dargestellt. Die interaktiven Datenblätter von Nexperia können so Ingenieuren die Zeit, die sie für manuelle Berechnungen oder das Einrichten und Debuggen einer Schaltungssimulation benötigen, sparen.

Bei der Auswahl eines Bauteils für eine Anwendung ist das Datenblatt in der Regel die erste Anlaufstelle für den Designingenieur. Das Datenblatt enthält zwar eine Fülle von Informationen, einschließlich der Mindest-, Höchst- und typischen Spezifikationen für Dutzende von Geräteparametern, aber es ist oft schwierig zu bestimmen, wie diese zusammenhängen. Daher ist es notwendig, dass Ingenieure zeitaufwändige manuelle Berechnungen durchführen oder einen Schaltungssimulator mit den vom Hersteller bereitgestellten Modellen einrichten (sofern diese verfügbar sind), um das Verhalten eines Bauteils gründlich zu untersuchen. Selbst dann zeigen die Simulationsmodelle vieler Hersteller nicht die Auswirkung von Temperaturänderungen auf das Bauteilverhalten. Die neuen interaktiven Datenblätter von Nexperia unterstützen Ingenieure, indem sie die Interaktion zwischen verschiedenen Parametern in Echtzeit zeigen, während diese manuell mit den einfach zu bedienenden Schiebereglern des Datenblatts geändert werden.

Chris Boyce, Senior Director des Power-MOSFET-Geschäfts von Nexperia, fügt hinzu: "Egal, ob Sie ein Entwicklungsingenieur sind, der wissen möchte, wie sich ein Bauelement bei erhöhten Temperaturen verhält, oder ein Bauteil-Ingenieur, der Bauelemente unter verschiedenen Testbedingungen vergleichen möchte – unsere neuen interaktiven Datenblätter sollen Ihnen das Leben leichter machen."
Die Technologie, die diesen Datenblättern zugrunde liegt, ist dieselbe, die auch in den beliebten elektrothermischen Präzisions-MOSFET-Modellen von Nexperia verwendet wird. Diese zeigen, wie sich das Verhalten diskreter MOSFETs mit der Temperatur ändert. Die neuen interaktiven Datenblätter werden zusätzlich zu den traditionellen statischen Datenblättern angeboten und funktionieren in jedem Standard-Webbrowser, ohne dass eine zusätzliche Software für die Gerätesimulation erforderlich ist. 

Die erste Version wird derzeit zum Patent angemeldet. Um die Funktionalität zukünftiger Versionen zu erweitern, wird Nexperia weltweit die Nutzung der interaktiven Datenblätter evaluieren.

Es sind bereits mehr als 200 interaktive Datenblätter verfügbar, die die Bauelemente der neuesten Generationen von Nexperias Automotive- und Industrial-Power-MOSFETs abdecken. Das Unternehmen plant, diese im Laufe der Zeit für sein gesamtes Portfolio an diskreten MOSFETs und anderen Bauteilen zur Verfügung zu stellen.

Testen Sie ein interaktives Datenblatt in Aktion unter: nexperia.com/interactive-datasheet

Über Nexperia

Nexperia ist ein globales Halbleiterunternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden, über 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten und einer langjährigen europäischen Geschichte. Als führender Experte entwickelt und produziert Nexperia essentielle Halbleiter, Komponenten, welche die Basisfunktionen von praktisch jedem elektronischen Design auf der Welt ermöglichen. Diese finden sich in der Automobil- und Industrieelektronik aber auch in Mobil- und Verbraucheranwendungen. 
Mit über 100 Milliarden ausgelieferten Bauteilen pro Jahr bedient das Unternehmen einen weltweiten Kundenstamm. Diese Produkte gelten als Maßstab für Effizienz hinsichtlich Herstellung, Größe, Stromverbrauch und Leistung. Das Bekenntnis von Nexperia zu Innovation, Effizienz, Nachhaltigkeit und strengen Industrieanforderungen zeigt sich in seinem umfangreichen IP-Portfolio, sowie der wachsenden Produktpalette und seiner Zertifizierung nach den Normen IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001.

Für Presseinformationen wenden Sie sich bitte an:

Nexperia

Judith Schröter
Phone: +49 170 8586403 
Email: judith.schroeter@nexperia.com 
 

Publitek

Megan King
Tel: +44 7855060775
E-mail: megan.king@publitek.com