Nexperiaの表面実装デバイス、
車載アプリケーション向け基板レベル信頼性試験に合格

Nexperiaの表面実装デバイス、
車載アプリケーション向け基板レベル信頼性試験に合格

September 10, 2021

ナイメーヘン -- 信頼性と堅牢性の高いCFP15BクリップボンドFlatPowerパッケージ、
主要Tier 1車載サプライヤによりエンジン制御ユニットに採用

必要不可欠な半導体のエキスパートであるNexperia(本社:オランダ、ナイメーヘン)は、表面実装デバイス・パッケージの1つであるCFP15BクリップボンドFlatPowerパッケージが、主要Tier 1サプライヤによる車載アプリケーション向け基板レベル信頼性(BLR)試験に初めて合格したと発表しました。最初はエンジン制御ユニットに使用される予定です。

BLRは半導体パッケージの堅牢性/信頼性の評価手法です。厳格な試験手順は、安全性と信頼性がクリティカルな車載アプリケーションで特別な重要性を持っています。自動車業界で電気自動車やコネクテッド・カーへの移行が進む中で、クルマに搭載される電子システムがますます複雑になっていることから、認定の取得は極めて重要です。

Nexperiaのパワー・バイポーラ・ディスクリート担当プロダクト・マネージャーのGuido Söhrnは、次のように述べています。「BLRの検証は重要なマイルストーンです。CFP15Bは放熱特性を強化した超薄型表面実装デバイスの最新世代パッケージです。汎用性と信頼性が高く、エンジン制御ユニット、トランスミッション制御ユニットのほか、ブレーキなどの安全アプリケーションをはじめとする車載部品に最適です」。

BLRの検証により、CFP15BはAEC-Q101への準拠で求められる値に比べ2倍強の信頼性を持つことが確認されています。また、温度サイクル試験と断続動作試験を組み合わせたパワー温度サイクル試験により、2,600サイクル要件を達成することが確認されました。Guido Söhrnはさらに、「車載分野では技術的課題の大きいアプリケーションに表面実装デバイスが使用されるケースがありますが、CFP15Bは最も厳しい条件下でもその高い性能を証明しました」と話しています。

CFP15Bは最高グレードの材料を使用して製造されています。リード、ダイ、クリップ周辺部分のデラミネーションがなく、水分の侵入を防止し信頼性を向上します。銅クリップを採用し、CFP15Bの熱抵抗を低減しています。これにより、PCBへの放熱を最適化し、コンパクトなPCB設計を可能にします。また、CFP15Bは熱挙動を犠牲にせずに、DPAKパッケージやSMxパッケージと比較し最大60%サイズを低減しています。小型化によりスペースの大幅な低減が可能なことから、設計のフレキシビリティが向上します。

CFP15BパッケージはNexperiaのショットキー整流器やリカバリ整流器などのさまざまなパワー・ダイオード技術に使用されており、さらに、シリコン・ゲルマニウム・パワー・ダイオードやバイポーラ・トランジスタにも使用できます。シングル/デュアル構成や4~20Aをカバーし、非常に多様な製品に対応しており、基板設計を簡素化します。

詳細については、www.nexperia.com/cfpをご覧ください。9月21日から23日まで開催するNexperiaのオンライン・イベント「Power Live」でも、パワー・ダイオード技術とCFP15Bを紹介します。https://www.nexperia.com/power-live をご覧ください。

Nexperiaについて

Nexperiaは世界ですべての電子設計に求められる必要不可欠な半導体やコンポーネントの量産のエキスパートとして、世界をリードしています。Nexperiaはダイオード、バイポーラ・トランジスタ、ESD保護デバイス、MOSFET、GaN FET、アナログ/ロジックICなどの広範な製品ポートフォリオを提供しています。本社はオランダのナイメーヘンで、年間製品出荷数は1,000億を超えており、各製品は自動車業界が設定した厳格な基準に適合しています。Nexperiaの製品はプロセス、サイズ、消費電力、性能の面で効率のベンチマークとして高い評価を得ており、貴重な電力とスペースを節減し業界をリードする小型パッケージで提供されています。

Nexperiaは数十年間にわたって世界のリーディング企業に製品を供給してきた実績を持っており、アジア、欧州、米国で12,000名を超える従業員を雇用しています。NexperiaはWingtech Technology Co., Ltd.(600745.SS)の子会社であり、広範なIPポートフォリオを有し、IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001の認証を取得しています。

 

Nexperia: Efficiency wins.

プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社ピー・ディ・エスインターナショナル

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-6 麹町本多ビル2A

Tel: 03-3288-7264 Fax: 03-3288-6936

Email: nexperia_pr@pds-international.com