넥스페리아의 고급 전열(Electrothermal) 모델, 전체 MOSFET 동작 온도 범위를 커버해
March 24, 2022Nijmegen -- 실제 보드 제작 전에도 EMC 성능을 검사할 수 있어
![](/.imaging/mte/nexperia/page-intro/dam/nexperia/About-new_final/News-and-Events/Press-release/press-releases/Advanced-Electrothermal-models-from-Nexperia-cover-entire-MOSFET-operating-temperature-range/NEXP_017_PR-image_Electrothermal_Models.jpg/jcr:content/NEXP_017_PR%20image_Electrothermal_Models.jpg)
필수 반도체 전문가인 Nexperia가 오늘 MOSFET 소자의 향상된 전열 기능 모델을 발표했다.
반도체 제조업체들은 일반적으로 MOSFET에 대한 시뮬레이션 모델을 제공하지만 이는 특정한 동작 온도에서 모델링된 소자의 일부 매개 변수만 포함한다. 이에 비해 넥스페리아의 새로운 고급 모델은 -55°C에서 175°C까지 이르는 전체 동작 온도 범위에서 모든 소자 파라미터의 열 상호 의존성을 포함한다.
이러한 고급 모델은 역다이오드 복구 시간 및 소자의 전자기 호환성(EMC) 성능을 포함하므로 전반적인 정확도가 더욱 향상된다. 따라서 엔지니어들은 실제 보드를 제작하기 전에 정확한 회로 및 시스템 수준의 시뮬레이션을 통해 전기, 열 및 EMC 성능을 평가할 수 있다.
그동안 설계 엔지니어들은 본인들이 설계한 회로가 최악의 조건에서도 동작하는 지를 확인해야 했었다. 그러나 이제 특정 온도 범위에서 제품을 시뮬레이션할 수 있으므로 설계에 드는 시간과 자원을 절약하게 되었다.
넥스페리아는 까다로운 업계 최고 OEM과의 긴밀한 파트너십을 통해 이러한 모델을 개발했다.
넥스페리아의 수석 애플리케이션 엔지니어인 앤디 베리(Andy Berry)는 이번에 출시된 새로운 고급 전열(Electrothermal) 모델이 설계자에게 회로 시뮬레이션 결과를 아주 확실하게 신뢰하도록 해준다며 “업계 최고 수준의 정확도는 이 모델이 이중 펄스 테스트 중에 실제 소자 동작을 얼마나 정확하게 예측하는 지로 입증된다. 당사와 협업했던 파트너의 응답은 이러한 모델이 지금까지 본 것 중 가장 정확한 모델임을 보여주었다.”고 언급했다.
넥스페리아가 최근 공개한 인기 있는 인터랙티브 애플리케이션 노트에 이어 발표된 이 고급 전열(Electrothermal) 모델은 ‘엔지니어를 위해 엔지니어가 설계한’ 차세대 개발 지원 도구의 최신 결정판으로서 향후 수 개월 내에 출시될 예정이다. 넥스페리아는 이러한 개발도구 지원을 통해서 고객사들이 원활하게 제품 설계를 하도록 지원을 계속할 것이다.
전열 모델에 관한 상세 정보는 www.nexperia.com/advanced-support-tools에 있다
넥스페리아 소개
넥스페리아는 전 세계 모든 전자 설계에 필요한 필수 반도체 및 부품의 대량 생산 전문업체이다. 넥스페리아의 광범위한 포트폴리오에는 다이오드, 양극성 트랜지스터, ESD 보호 소자, MOSFET, 질화 갈륨(GaN) FET를 비롯해 아날로그 및 각종 로직 IC들이 포함된다. 네덜란드 나인메겐에 본사를 둔 넥스페리아는 매년 1,000억 개 이상의 제품을 공급하며 자동차 산업이 정한 엄격한 기준을 충족하고 있다. 이 제품들은 공정, 크기, 전력 및 성능 등 모든 면에서 효율성의 기준으로 인정받으며 특히 기기 설계에 귀중한 에너지와 공간을 절약해주는 업계 최고의 소형 패키지로 업계의 벤치마크가 되고 있다.
수십 년간의 경험을 바탕으로 전 세계 굴지의 기업들에 제품을 공급하는 넥스페리아는 각 지역별 고객 지원을 위해 아시아, 유럽, 미국 전역에 걸쳐 12,000명이 넘는 직원들을 고용하고 있다. 윙텍 테크놀로지의 자회사인 넥스페리아는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유했으며 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 OHSAS 18001 인증을 획득했다.
Nexperia: Efficiency wins.