Erweiterte elektrothermische Modelle von Nexperia decken gesamten MOSFET-Betriebstemperaturbereich ab

Erweiterte elektrothermische Modelle von Nexperia decken gesamten MOSFET-Betriebstemperaturbereich ab

March 24, 2022

Nijmegen -- Neue Modelle ermöglichen EMV-Untersuchung noch vor dem Prototyping

Nexperia, der Experte für Halbleiterbauelemente, präsentiert neue verbesserte elektrothermische Modelle für seine MOSFETs. Halbleiterhersteller stellen üblicherweise Simulationsmodelle für ihre MOSFETs bereit, die jedoch in der Regel nur eine begrenzte Anzahl von Bauteilparametern enthalten, die bei typischen Betriebstemperaturen modelliert wurden. Die neuen fortschrittlichen Modelle von Nexperia erfassen die thermische Abhängigkeit des vollständigen Satzes von Bauteilparametern über den gesamten Betriebstemperaturbereich von -55 bis 175 °C.

Durch Einbeziehen der Sperrdioden-Erholungszeit und der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) der Bauelemente in diese erweiterten Modelle wird die Gesamtgenauigkeit weiter verbessert. Entwickler können damit genaue Simulationen auf Schaltungs- und Systemebene erstellen und die elektrische, thermische und EMV-Leistungsfähigkeit bewerten, bevor sie mit dem Bau eines Prototyps beginnen. Die Modelle tragen auch dazu bei, Zeit und Ressourcen zu sparen: Entwickler, die bisher sicherstellen mussten, dass ihre Entwürfe unter (unwahrscheinlichen) Worst-Case-Bedingungen funktionieren, können ihre Designs nun in bestimmten Temperaturbereichen simulieren.

Nexperia hat diese Modelle zusammen mit einem führenden Automobilzulieferer entwickelt, dessen Anforderungen von keinem anderen derzeit verfügbaren Modell erfüllt werden konnten. „Diese neuen elektrothermischen Modelle sollen Entwicklern ein Höchstmaß an Vertrauen in die Ergebnisse ihrer Schaltungssimulationen geben“, so Andy Berry, Applications Engineer bei Nexperia. „Ihr hohes Maß an Präzision zeigt sich darin, wie genau die Modelle das reale Bauteilverhalten bei Doppelimpulstests vorhersagen. Erste Rückmeldungen unseres Partners zeigen, dass diese Modelle die genauesten sind, die sie je gesehen haben.“

Nach der Einführung der interaktiven Application Notes von Nexperia sind diese erweiterten elektrothermischen Modelle die neuesten in einer Reihe von Support-Tools, die von Entwicklern für Entwickler erstellt wurden und in den kommenden Monaten veröffentlicht werden. Dieser neue Ansatz zur Unterstützung Kundenseitiger Entwicklungsaktivitäten soll ein nahtloses Design-In der Bauelemente ermöglichen.

Weitere Informationen finden sich unter www.nexperia.com/advanced-support-tools

 

Über Nexperia

Nexperia ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Serienproduktion von Halbleiterbauelementen, die weltweit in jeder Elektronik benötigt werden. Zum umfassenden Portfolio des Unternehmens gehören Dioden, Bipolar-Transistoren, ESD-Schutzbausteine, MOSFETs, GaN-FETs sowie Analog- und Logik-ICs. Das im niederländischen Nijmegen ansässige Unternehmen Nexperia liefert mehr als 100 Milliarden Produkte im Jahr aus, die die strengen Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen. Diese Produkte setzen bei Prozess, Größe, und Leistungsfähigkeit immer wieder neue Maßstäbe – und das bei branchenführend kompakten Packages mit geringem Energie- und Platzbedarf. Mit jahrzehntelanger Erfahrung als Zulieferer weltweit führender Unternehmen beschäftigt Nexperia über 12.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA. Das Tochterunternehmen der Wingtech Technology Co., Ltd. (600745.SS) verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.

 

Nexperia: Efficiency wins.

Weitere Presseinformationen über:

Nexperia

Petra Beekmans, Head of Communications & Branding

Telefon: +31 6 137 111 41

E-Mail: petra.beekmans@nexperia.com

 

Judith Schröter

Telefon: +49 170 8586403

E-Mail: judith.schroeter@nexperia.com

 

Publitek

Björn Oberhössel

Telefon: +49 4181 96809830

E-Mail: bjoern.oberhoessel@publitek.com