Nexperia erweitert sein Angebot an diskreten Bauteilen im Miniatur-DFN-Gehäuse mit Side-Wettable Flanks
April 27, 2022Nijmegen -- Robuste und zuverlässige Bauteile sind AEC-Q101-konform und sparen Platz auf der Leiterplatte
Nexperia, der Experte für Halbleiterbauelemente, hat heute seine neuesten Produkte vorgestellt, die das wachsende Angebot an diskreten Bauelementen in Leadless-DFN-Gehäusen mit Side-Wettable Flanks (SWF) ergänzen. Diese platzsparenden und robusten Bauteile tragen dazu bei, die Anforderungen der nächsten Generation intelligenter und elektrischer Fahrzeuge zu erfüllen. Das AEC-Q101-Sortiment umfasst alle Produktgruppen von Nexperia und beinhaltet:
- BC817QBH-Q und BC807QBH-Q Serie 45 V, 500 mA NPN/PNP Transistoren in DFN1110D-3.
- BAT32LS-Q und BAT42LS-Q Schottky-Dioden in DFN1006BD-2
- BAS21LS-Q Schaltdiode in DFN1006BD-2.
- PDTA143/114/124/144EQB-Q - 50 V 100 mA PNP Resistor-Equipped Transistors (RET) in DFN1110D-3.
- 2N7002KQB - 60 V N-Kanal Trench MOSFET und BSS84AKQB - 50 V, P-Kanal Trench MOSFET in DFN1110D-3.
Die Leadless DFN-Gehäuse sind bis zu 90 % kleiner als SOT23-Packages, was dazu beiträgt, den Platzbedarf auf der Leiterplatte für die schnell wachsende Zahl elektronischer Komponenten in den neuesten Fahrzeugen zu reduzieren. Die Side-Wettable Flanks ermöglichen eine sehr zuverlässige automatisierte optische Inspektion (AOI) der Lötstellenqualität. Die DFN-Gehäuse von Nexperia bieten eine hervorragende thermische Leistung und große Robustheit, die anspruchsvollste Lebensdauer- und Zuverlässigkeitstests bestehen.
"Nexperia war der Pionier bei den Side-Wettable-DFN-Packages und bietet nun die größte Auswahl an AEC-Q101-qualifizierten diskreten Bauelementen in diesen Leadless Miniatur-Packages an", erklärt Mark Roeloffzen, Senior Vice President & General Manager von Nexperias Bipolar Discretes Business Group. „Mehr als 460 verschiedene Bauteile sind in den kürzlich vorgestellten Packages DFN1412D-3, DFN1110D-3 und DFN1006BD-2 verfügbar. Mit dem Ausbau des Angebots im Miniatur-Package-Format bietet Nexperia Entwicklern noch mehr Möglichkeiten, ihre Designs zukunftssicher zu gestalten und damit die Mobilität der Zukunft zu beeinflussen. Die neue Technologie wurde bereits erfolgreich von großen Tier-1-Automobilzulieferern eingesetzt."
Muster und Produktionsmengen sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen, einschließlich Produktspezifikationen und Datenblätter, finden Sie unter www.nexperia.com/automotiveDFN.
Über Nexperia
Nexperia ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Serienproduktion von Halbleiterbauelementen, die weltweit in jeder Elektronik benötigt werden. Zum umfassenden Portfolio des Unternehmens gehören Dioden, Bipolar-Transistoren, ESD-Schutzbausteine, MOSFETs, GaN-FETs sowie Analog- und Logik-ICs. Das im niederländischen Nijmegen ansässige Unternehmen Nexperia liefert mehr als 100 Milliarden Produkte im Jahr aus, die die strengen Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen. Diese Produkte setzen bei Prozess, Größe, und Leistungsfähigkeit immer wieder neue Maßstäbe – und das bei branchenführend kompakten Packages mit geringem Energie- und Platzbedarf.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung als Zulieferer weltweit führender Unternehmen beschäftigt Nexperia über 12.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA. Das Tochterunternehmen der Wingtech Technology Co., Ltd. (600745.SS) verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.
Nexperia: Efficiency wins.
Pressekontakt:
Nexperia
Petra Beekmans, Head of Communications & Branding
Tel.: +31 6 137 111 41
E-Mail: petra.beekmans@nexperia.com
Judith Schröter
Tel.: +49 170 8586403
E-Mail: judith.schroeter@nexperia.com
Publitek
Björn Oberhössel
Tel.: +49 4181 968098-30
E-Mail: bjoern.oberhoessel@publitek.com