Nexperia、独立が功を奏し、業績好調。
February 19, 2019ナイメーヘン -- 独立後2年間で売上高35%増、年間部品生産能力1千億個に拡大

ディスクリート、ロジック、MOSFET素子の世界的リーダーであるNexperia(ネクスペリア社)は、本日、独立以後2年間で、市場を大きく上回る35%超の成長率を達成し、新製品の積極的な投入とともに、年間部品生産能力が1千億個に拡大したと発表しました。投資拡大により、顧客の要求に対応可能となったことで市場でのシェア増加につながりました。
独立以来、この2年間で、ネクスペリア社は、1,500を超える製品を発表しました。これらディスクリート、ロジック、MOSFETの新製品は、市場への導入が好調で、当社は、既存のおよび新規の市場セクターにおいて有力企業と新規取引を獲得しています。CEOであるフランス・シェパー(Frans Scheper)は次のように述べています。「我々は、フィリップスやNXPといった著名企業にルーツを持つ、当社の100年近い歴史を誇りに思っています。しかしながら、現在、当社は、独立企業として、独自の戦略と目標を追求し、より多くを達成する事が出来るようになりました。その結果、2021年の目標である売上高20億米ドルに向けて急速に売り上げを伸ばしています。
過去18か月間、業界は総じて部品不足の状態にありました。対応策として、ネクスペリア社は中国、広東省の工場生産能力の大幅増強の実現とともに、ドイツのハンブルクと英国マンチェスターの前工程工場におけるウェハー生産を大幅に増強しました。フランス・シェパー(Frans Scheper)は、次のように説明しています。「当社は、タイミングよく新規設備への投資を行ったことで、市場シェアを伸ばすことができました。過去2年間で、生産量を20%近く増やしました。特筆すべきは、ネクスペリア社の製品の大多数は、車載用電子部品信頼性規格であるAEC-Q100/101の要求を上回る仕様であることです。」
ネクスペリア社の主要市場の一つは自動車向けであり、この要求の厳しい業界向け部品の当社のポートフォリオは、十分に要求を満たしている部品で既に急拡大していますが、当社はこのポートフォリオの更なる拡大を図っています。当社は民生用通信および産業向け市場においても好位置に付けています。技術的に主導的地位にあるネクスペリア社は、魅力的な新製品をもって、本年、GaN(窒化ガリウム)市場に参入いたします。
販売も、ネクスペリア社の顧客対応において非常に戦略的な役割を果たしており、2018年には、再販が、節目となる10億米ドルを超えました。Future、Avnet、WPI、Arrowといったグローバルパートナー、および日本においては、ネクスティ エレクトロニクス、サクシス、パルテックはネクスペリアチームの重要な一員です。
Future Electronics社CEOロバート・ミラー氏(Robert Miller)は次のように述べています。「フランスとネクスペリアチーム一同に対し、この素晴らしい成果についてお祝いを申し上げたいと思います。Future Electronicsは、ネクスペリア社の大きなファミリーの一員として、20年以上経過しました。当社は、フランスと、また、ネクスペリアチームとともに築いた強固な関係を高く評価しており、ネクスペリア社における我々の友人のさらなる成功を祈っています。」
Avnet社CEOビル・アメリオ氏(Bill Amelio)が続けます。「50年に渡り、Avnet社とネクスペリア社は、変化し続ける顧客ニーズに対応してきました。これは、ネクスペリア社の先進的ディスクリート、ロジック、MOSFETデバイスの完全な製品ポートフォリオと、Avnet社独自のエンド・ツー・エンドエコシステムの組み合わせによるものです。節目を迎えたネクスペリア社にお祝いを申し上げるとともに、これからも協力してお客様に対応していきたいと思います。」
WPI社CEOであるマイク・チャン氏(Mike Chang)は、次のようにコメントしました。「2018年の売上高10億米ドル達成おめでとうございます。この素晴らしい企業ネクスペリア社の最大の販売会社として、WPIは、大中華圏で同社と連携しており、何年間も2桁の成長を続けています。WPI社は、特に自動車向けおよび産業向け市場セグメントにおいてさらなる事業展開に向けた、ネクスペリア社との協働を誇りに思うとともに、協働を続ける所存です。」
最後に、フランス・シェパー(Frans Scheper)は次のようにまとめています。「ますますコネクティッドな世界において、ネクスペリア社は、主要な企業と世界中で連携しており、画期的ICが、実際のアプリケーションで機能できるようにする製品をお届けしています。強固な基盤の上に立ち、品質と効率性において競争力のある、最高水準の部品をお届けする独立系企業としての地位を確立することが可能となります。」
より詳しい情報は、当社ウェブサイトをご覧ください: https://www.nexperia.com/
Nexperia(ネクスペリア社)について
ネクスペリア社は、NXP社のスタンダード・プロダクト事業部門を前身とし、ディスクリート、ロジック、MOSFETデバイスを専門とする世界的なリーディング企業です。2017年初めにNXP社より独立しました。効率を重視し、一貫して信頼性の高い半導体部品を年間900億個生産しています。その広範な製品ラインナップは自動車業界の設定した厳格な基準に適合しています。自社工場で製造される業界をリードする小型パッケージで、クラス最高の品質レベルとともに、優れた電力効率と熱効率を実現しています。世界の大企業のサプライヤとして半世紀を超える歴史があり、ネクスペリア社は、アジア、欧州、米国で11,000名の従業員を雇用し、世界中のお客様をサポートします。広範なIPポートフォリオを有しており、ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001およびOHSAS18001認証を取得しています。
Nexperia: Efficiency wins.
お問い合わせ先:
Nexperia(ネクスペリア社) |
代理店: BWW Communications |
ペトラ・ビークマン(Petra Beekmans) |
ニック・フット(Nick Foot) |
広報&ブランディング責任者(Head of Communications & Branding) |
ディレクター(director) |
電話: +31 6 137 111 41 |
電話:+44-1491-636393 |
Email: petra.beekmans@nexperia.com |
Email: Nick.foot@bwwcomms.com |