Bipolar transistors

Diodes

ESD protection, TVS, filtering and signal conditioning

MOSFETs

SiC MOSFETs

GaN FETs

IGBTs

Analog & Logic ICs

Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)

Nexperia社、GaNベースEVインバータ設計でRicardo社と提携

Nexperia社、GaNベースEVインバータ設計でRicardo社と提携

February 25, 2020

Nijmegen -- 有力な自動車コンサル、Nexperia社製AEC-Q101準拠GaNデバイスを技術デモンストレータに採用

ディスクリート、MOSFET/GaN FET部品、アナログ・ロジックICのエキスパートであるNexperia(ネクスペリア)社は、窒化ガリウム(GaN)技術ベースのEVインバータ用技術デモンストレータの製作に関して、名高い自動車技術コンサルティング会社であるRicardo(リカルド)社との提携を発表しました。

GaN FETは、こうしたアプリケーションにおけるスイッチとしてより好ましい選択肢です。なぜなら、熱性能の向上とスイッチングトポロジの簡便化により、より高効率、低コストのシステムを実現できるからです。自動車に関して言えば、これは、電気自動車の購入を考えている人にとって大きな関心事である、航続距離が延びることを意味します。GaNは、プラグインハイブリッドや完全電池式EVに使用されるトラクション・インバータのより好ましい技術選択肢として、シリコンベースのIGBTやSiCに今にも取って代わろうとしています。

Nexperia社は、昨年、AEC-Q101準拠のGaNデバイスの製品群を発表、パワートレインの電動化に必要なパワー密度を提供する高効率技術で、実績のある信頼性の高いデバイスのポートフォリオをさらに拡大し、自動車設計者に提供しています。リカルド社は、自動車業界で高く評価されている、世界的な技術革新企業であり、プロトタイプの製作や実証試験等も含めて、自動車業界におけるコンセプトの設計やコンサルティングを手掛けています。McLaren(マクラーレン)やBugatti(ブガッティ)といった著名な一流ブランドとも協力関係にあります。今回のプロジェクトにおいて、リカルド社はNexperia社にとって完璧なパートナーでした。

Nexperia社のGaNゼネラル・マネージャであるマイケル・ルゴフ(Michael LeGoff)は、次のように述べています。「当社のGaNデバイスをインバータの設計に組み込み、リカルド社を通して評価することで、安全かつ信頼性の高い自動車走行がどのように実現されるか理解を深めることが可能となります。自動車設計者の多くが興味があるであろう、また非常に有益だと感じるであろう本当のソリューションを開発しているのです。」

リカルド社の技術・製品担当ディレクターであるアドリアン・グリーニー(Adrian Greaney)は、次のように述べています。「半導体技術は、インバーターシステムの効率性の鍵であり、電気自動車の性能および効率性においてインバータシステムが果たす役割の決め手でもあります。スイッチング速度および効率性に、大きなプラスをもたらす窒化ガリウムは、正に、実現技術です。EVの航続距離の延長に加えて、パッケージサイズの縮小、インバータの重量削減も可能となり、パワートレインの設計自由度の拡大と自動車の重量削減にも貢献します。システムレベルから設計を眺めることは、他にも多くの利点をもたらします。ですから、当社は、GaNデバイスにおいてNexperia社と協力できることをうれしく思っています。」

Nexperia社のAEC-Q101準拠のGaNデバイスのポートフォリオのより詳しい情報は、当社ウェブサイトをご覧ください(www.nexperia.com/gan-fets)。動画もご覧ください(https://youtu.be/QAxY43x4jLg)。5月5日から7日まで、ドイツのニュルンベルグで開催のPCIM Europe国際見本市の9-541ブースにて、インバータの新製品を展示いたします。また、ブースにてNexperia社とリカルド社の専門家が特長をご説明いたします。

Nexperia(ネクスペリア)社について

Nexperia社は、自動車業界の設定した厳格な基準に適合するディスクリート、MOSFET/GaN FET部品およびアナログ・ロジックICの量産のエキスパートです。効率を最重要視し、Nexperia社は、世界の電子設計に必須の半導体を一貫して生産、年間生産高は900億個を超えています。価値あるエネルギーやスペースを節約する小型パッケージで業界をリード、Nexperia社の製品は、プロセス、サイズ、電力、性能において、効率性のベンチマークとなっています。

世界の大企業のサプライヤとして長年の経験を有し、Nexperia社は、アジア、欧州、米国で11,000名を超える従業員を雇用し、グローバルサポートを提供しています。広範なIPポートフォリオを有しており、IATF16949、ISO9001、ISO14001およびOHSAS18001認証を取得しています。

Nexperia: Efficiency wins.

リカルド(Ricardo plc)社について

リカルド社は、グローバルな世界的コンサルティング会社です。エンジニアリング、技術、プロジェクト革新、戦略に関するコンサルティングを手掛け、様々な業界をカバーしています。リカルド社のスタッフは、高効率、低排出、クラストップの製品イノベーション、堅牢な戦略実装に焦点を当てた高品質の技術ソリューションを通じて傑出した価値を提供します。技術を通してエクセレンスとバリューをお届けして1世紀、リカルド社のお客様には、世界の大手運送OEM、サプライチェーン業者、エネルギー会社、金融企業、政府が含まれます。尊敬、誠実さ、創造性、イノベーション、熱意という、企業理念に基づいて、お客様の持続的成長と商業的成功を実現するお手伝いをいたします。リカルド社は、ESG(環境・社会・ガバナンス)を強力に実践するグローバル企業からなる FTSE4Good Indexの構成銘柄です。リカルド社についての詳しい情報は、リカルド社ウェブサイトをご覧ください:www.ricardo.com

メディアお問い合わせ先:

Nexperia(ネクスペリア)社

代理店:BWW Communications

ペトラ・ビークマン(Petra Beekmans)
広報&ブランディング責任者(Head of Communications & Branding)
電話: +31 6 137 111 41
Email: petra.beekmans@nexperia.com

ニック・フット(Nick Foot)
ディレクター(director)
電話: +44-1491-636393
Email: Nick.foot@bwwcomms.com

Ricardo Media Office  

アンソニー・スミス(Anthony Smith)
電話      +44 (0)1273 382710
Email: media@ricardo.com