Nexperia, GaN 기반 EV 인버터 설계 개발 위해 리카르도와 협력

Nexperia, GaN 기반 EV 인버터 설계 개발 위해 리카르도와 협력

February 25, 2020

Nijmegen -- Nexperia의 AEC-Q101 승인 GaN 디바이스, 유명 자동차 컨설팅 회사의 기술 시연에 소개

디스크리트와 MOSFET 소자, 아날로그 및 로직 IC 전문기업인Nexperia (넥스페리아) 는 유명 자동차 엔지니어링 컨설팅 회사인 리카르도(Ricardo)와 제휴, GaN(gallium nitride) 기술을 기반으로 하는 EV 인버터용 기술 시연기(technology demonstrator)를 생산한다고 발표했다.

GaN FET는 향상된 열 성능과 더 간단한 스위칭 토폴로지를 통해 더 낮은 비용으로 더 높은 효율을 제공하는 시스템으로 이어지기 때문에 이러한 애플리케이션에서 선호되는 스위치이다. 자동차 측면에서 볼 때 이는 전기자동차를 구매하려는 모든 사람에게 있어 가장 큰 관심사인 차량의 주행거리(range)가 더 길다는 것을 의미한다. GaN은 이제 플러그인 하이브리드 또는 완전 배터리 전기 자동차에 사용되는 트랙션 인버터의 기본 기술로 실리콘 기반 IGBT 및 SiC를 대체하기 시작했다.

지난해 Nexperia는 AEC-Q101 승인을 받은 다양한 GaN 디바이스를 발표함으로써, 파워트레인의 전기화에 필요한 전력 밀도를 제공하는 이러한 고효율 기술에서 검증되고 신뢰할 수 있는 보다 확대된 디바이스 포트폴리오를 자동차 설계자들에게 제공했다. 자동차 업계에서 잘 알려져 있는 리카르도는 세계적인 엔지니어링 혁신 기업으로, 프로토타입 및 데모 제조를 포함하여 자동차 산업 내 컨셉트 설계 및 컨설팅을 제공하며, 맥라렌(McLaren) 및 부가티(Bugatti)와 같은 유명 브랜드와도 협업하고 있다. 따라서 리카르도는 이번 프로젝트에 있어 완벽한 적격 파트너였다.

Nexperia의 GaN 총괄 책임자인 마이클 르고프(Michael LeGoff)는 “GaN 디바이스를 인버터로 설계하고 리카르도를 통해 시험해 봄으로써 차량을 안전하고 안정적으로 운전할 수 있는 방법을 더 잘 이해할 수 있을 것이다. 우리는 많은 자동차 설계자가 관심을 갖고 매우 유리한 것으로 생각할 수 있는 실제 솔루션을 개발하고 있다”고 말했다.

아드리안 그리니(Adrian Greaney) 리카르도 기술 제품 담당 디렉터는 "반도체 기술은 인버터 시스템의 효율과 더불어, 그것이 전기 자동차의 성능과 효율을 향상하는 데 있어서 핵심적인 역할을 담당한다. GaN은 변환 속도와 효율 측면에서 상당한 이점을 제공함으로써, 반도체 기술이 전기 자동차의 성능과 효율 개선 면에서 확실한 역할을 담당할 수 있게 해준다. 더욱 늘어난 주행거리를 이끌어낼 뿐만 아니라 인버터의 패키지 크기와 무게를 줄일 수 있어 파워트레인 설계 유연성을 높이고 차체 중량을 저감하는 데에도 기여한다. 또한 시스템 수준에서 디자인을 볼 때 많은 이점이 있기 때문에 리카르도는 GaN 디바이스에서 Nexperia와 협력하게 되어 기쁘다”고 말했다.

Nexperia의 AEC-Q101 인증 GaN 장치 포트폴리오에 대한 자세한 내용은 www.nexperia.com/gan-fets에서 확인할 수 있으며, https://youtu.be/QAxY43x4jLg의 비디오를 참조. Nexperia와 리카르도는 5월 5일부터 7일까지 독일 뉘른베르크에서 열리는 PCIM 전시회에서 새로운 인버터를 선보인다 (부스 9-541).

Nexperia 회사소개

Nexperia (넥스페리아)는 자동차 산업의 까다로운 기준을 충족하는 양산용 디스크리트 및 MOSFET 제품과 아날로그 및 로직 IC 제품 개발 전문 기업이다. Nexperia는 효율성에 가장 중점을 두고 모든 전자 설계에서 요구되는 중요한 반도체를 연간 약 900억개 이상 생산하고 있다. 이들 제품은 프로세스, 크기, 전력 및 성능 면에서 효율성의 벤치마크 제품으로서, 귀중한 에너지와 공간을 절약하는 업계 최고의 소형 패키지로 제공된다. 전세계 굴지 기업들에게 수십년간 제품을 공급해 온 경험을 바탕으로 Nexperia는 아시아, 유럽, 미국 전역에 11,000명 이상의 직원을 두고 있으며, 전 세계적으로 고객지원 서비스를 제공하고 있다. Nexperia는 광범위한 IP 포트폴리오를 보유하고 있으며, IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 및 OHSAS 18001에 대한 인증을 받았다.

Nexperia: Efficiency wins.

리카르도 회사 소개

리카르도(Ricardo plc)는 엔지니어링, 기술, 프로젝트 혁신 및 전략을 위한 세계적 수준의 다중 산업 컨설팅 기업이다. 리카르도는 고효율, 저 배출, 동급 최고의 제품 혁신 및 강력한 전략적 구현에 중점을 둔 품질 엔지니어링 솔루션을 통해 탁월한 가치를 제공하기 위해 노력하고 있다. 리카르도는 100 여년 동안 세계 주요 운송 원 장비 제조업체, 공급망 조직, 에너지 회사, 금융 기관 및 정부 등 다양한 고객들에게 기술을 통해 우수성과 가치를 제공해 왔다. 존중, 성실, 창의성 및 혁신, 열정과 같은 기업 가치를 바탕으로 고객들이 지속 가능한 성장과 상업적 성공을 달성할 수 있도록 지원하고 있다. 리카르도는 우수한 ESG(환경, 사회, 지배구조) 이행 글로벌 기업을 선정한 FTSE4Good Index에 포함되어 있다. 자세한 내용은 www.ricardo.com 참조.

보도자료 문의:

Nexperia 본사

홍보대행사: BWW Communications

Petra Beekmans, Head of Communications & Branding
Phone: +31 6 137 111 41
Email: petra.beekmans@nexperia.com

Nick Foot, director
+44-1491-636393
Nick.foot@bwwcomms.com


리카르도 미디어 문의

 

Anthony Smith
Phone:   +44 (0)1273 382710
Email:     media@ricardo.com